This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 Ta 超过推荐范围时、SN74CB3T3125运行的问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/801794/question-of-sn74cb3t3125-operation-when-ta-exceeds-the-recommended-range

主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3125

我们有关于 SN74CB3T3125PW 的问题。

问题1.

数据表第4页提供了自然通风工作温度(Ta)的相关信息。

但我们需要检查外壳温度(TC)。

您知道推荐的 TC 范围吗?

问题2.

您是否知道 Ta 超过推荐范围时对操作的影响?

 ℃、Ta of℃为85 μ A (最大值)、但如果 Ta of customer 的条件为87~88 μ A。

问题3.

请告诉我们建议的测量条件和位置、以检查 Ta (自然通风工作温度)。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、

    问题1.

    数据表第4页提供了自然通风工作温度(Ta)的相关信息。

    但我们需要检查外壳温度(TC)。

    您知道推荐的 TC 范围吗?

    为什么外壳温度在您的设计中很重要?

    本应用不会更详细地解释热指标。

     

    问题2.

    您是否知道 Ta 超过推荐范围时对操作的影响?

     ℃、Ta of℃为85 μ A (最大值)、但如果 Ta of customer 的条件为87~88 μ A。

    ABS 最大值表的注1说明了在建议范围之外运行时的影响。


    问题3.

    请告诉我们建议的测量条件和位置、以检查 Ta (自然通风工作温度)。

    这将取决于 您的 PCB 设计和外壳、但您希望在器件附近进行测量。  上面的应用手册提供了更多详细信息。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    请告诉我们 SN74CB3T3125PW 的推荐 Tj (max)。

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、

    您可以计算在最大建议条件下运行的器件的最高结温。   下面的常见问题解答帖子 解释了此计算并提供了 Excel 计算器。   该计算得出的温度为~150摄氏度、因为 在正常运行期间结温最高。  

    SN74CB3T3125是一款较旧的器件。  您在系统中使用该器件做了什么?为什么要比使用电平转换器更好?

    谢谢、

    Adam