This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018的传播延迟

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/802037/ts3a5018-propagation-delay-of-ts3a5018

器件型号:TS3A5018

TS3A5018从输入到输出的传播延迟是多少?  

数据表中的最大速度为300MHz、但我还想知道传播延迟。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiwei、

    TS3A5018没有数据表中指定的传播延迟。  TS3AXXXX 系列中有一个类似的器件、其传播延迟为200PS、这对于大多数信号开关而言是相似的。  

    这些是无源 FET 开关、因此与键合线和 IC 引线框的传播延迟相比、硅电路上的传播延迟几乎可以忽略不计。

    谢谢、

    Adam