This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对频率为20kHz 的+/- 8V 方波的开关选择

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, TMUX6104, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/801235/switch-selection-for---8v-square-wave-with-20khz-frequency

主题中讨论的其他器件:TMUX6119TMUX6104TMUX6136

大家好、我想选择一个开关来实现以下功能:


1:S1已连接、S2、S3和 S4已接地。

  S2已连接、S1、S3、S4已接地。  

  S3已连接、S1、S2和 S4已接地。

  S4已连接、S1、S2、S3已接地          (开关开关频率大于10kHz)


2.信号源是振幅为±5~±8V、频率为10-20kHz 的方波。


3.选择 STM32Fx 系列控制开关打开和关闭,使地址代码终端的高电平小于或等于3.3V。


4.不需要电源电压和开关的封装形式。 温度范围没有特殊要求、也没有特殊要求抗噪。

有两种连接方式可确保当一个开关关闭时、其余开关保持接地、如图1和图2所示。

图1显示了开关 S 上的单极双投开关。(单极双投开关一侧接地、另一侧连接到信号源)

图2显示了两种类型的模拟开关的用法、其中一种是:一个开关在 n 通道模拟多路复用器中闭合、而 n-1开关 在 n 通道模拟多路复用器中同时闭合。

因此,我有一些问题,如下所述:


1. TMUX6119是否能够满足上述单极双投开关连接方法的要求。

2.是否可以选择其他类型的单极双投开关?


3.对于图2的连接方法,n 选择1开关可以使用74HCT4051 (当然,它的高电平是5V)。

但是、如何选择 n 通道开关同时选择 n-1 通道闭合的模拟开关?

非常感谢!


       

 图1  单极双投开关                    

 图2 两种类型的模拟开关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5994204、

     

    我将使用支持+/- 8V 信号@ 20kHz 的 TMUX6104器件、您可以设置 A0和 A1引脚、以选择将信号连接到4个输出之一。  当 TMUX6104使器件未选择信号路径为高阻抗时、在 OUT 上添加弱下拉电阻将确保节点不会悬空。

     


     

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但 我要实现的是,当开关连接到信号源时,它没有接地。 此开关与信号输出同时接地、因此不符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User5994204、

    1M 下拉电阻变化很弱。  8V/1M = 8uA 的电流接地。  您将什么连接到该节点、其中8uA 的泄漏会产生影响?

     您可以改用4个 TMUX6119、它们是2:1单通道器件。  此外、2个 TMUX6136是2:1双通道器件。

    谢谢、

    Adam