This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:查找兼容1.8V 逻辑的1:8多路信号分离器器件

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/801603/tmux1208-looking-for-1-8-demux-part-with-1-8v-logic-compatible

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3251

我需要您的帮助来找到适合多路复用器/多路信号分离器解决方案的解决方案。 现在、我正在寻找具有1.8V 逻辑兼容性的1:8多路信号分离器部件、以减少 FPGA 的 IO 数量。 实际上、我们推广了 SN74CBTLV3251、但客户希望改用1.8V 电源器件。

当我寻找多路信号分离器解决方案时、我发现、尽管数据表中对该器件的描述显示为8:1多路复用器、TMUX1208可以支持1:8多路信号分离器功能、因为该器件可以支持双向信号路径。

我认为、它也可用于多路信号分离器配置以及客户用例。 其概念是使用多路信号分离器进行 SCLK (SPI 接口)信号控制。   

因此、我想知道 TMUX1208是否支持这种配置。  

您是否会验证 TMUX1208是否适合此解决方案? 如果没有、您是否会推荐一个支持此配置的好解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    TMUX1208器件是双向的、因此可用作8:1或1:8器件。  

    TMUX1208还可支持 1.08至5.5V 之间的电源电压 、并可与多个不同项目中的多个不同电源轨配合使用。  

    TMUX1208可支持1.8V 控制逻辑信号、因此您无需使用电平转换器。

    谢谢、

    Adam