This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:这是否支持 I2S 信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TMUX1574, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/801573/ts3a5223-can-this-support-i2s-signal-or-not

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: TMUX1574SN74CBTLV3257

大家好、

我想将  TS3A5223用于音频 I2S 信号开关、这是否合适? 谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu、

    I2S 开关的常用解决方案是使用新型 TMUX1574或 SN74CBTLV3257。  

    根据我的理解,I2S 协议是3线或4线协议,具有3.3V 信号,时钟频率高达~15MHz。  TS3A5223是一款双通道器件、因此您需要使用两个 IC 来支持4通道 I2S。  TS3A5223将支持高达 25MHz 的3.3V 信号。

    在选择您选择 TS3A5223的 I2S 开关时、您的想法是什么?

    TS3A5223器件会让您怀疑它是否适合 I2S?

    谢谢、

    Adam