This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:如何使用 TS5MP645作为2个输入和1个输出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800396/ts5mp645-how-to-use-ts5mp645-as-2-inputs-and-1-output

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

大家好、

根据下图、输入数据由处理器固定、我们可以选择使用哪个 MIPI 模块。 但我们的客户希望意识 到输入数据是可选的、输出数据是固定的。 它就像相反。 这样做是不是不可能的? 如果不可能、您还有其他推荐器件吗?

谢谢、

 uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masayuki

    请参阅此帖子、我在 e2e 中搜索"TS5MP645双向"  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。 我知道 TS5M645也能够使用双向。 但是、我们如何通过数据表检查开关是否可以使用双向电源?  我们的客户希望获得证据。

    谢谢、

    Masayuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masayuki

    您可以在所附的图表中看到箭头指向两个方向、这表示信号可以朝任一方向移动。

    您还可以看到、电气规格表中没有任何 VOH 或 VOL 规格表明没有缓冲输出。

    这是一个无源 FET 开关、漏极或源极可以是输入或输出。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    我们的客户认为、如果他们使用 CSI-2、CLK 方向和数据方向应该相同。 根据数据表的引脚功能、 任何时钟引脚都是差分 I/O 这就是为什么我将向客户解释该器件可以双向使用的原因。 我的理解是否正确?

    此外、您是否有计划为 TS6MP645制作汽车版本?

    谢谢、

    Masayuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masayuki

    您可以更正的是、TS5MP646的任何引脚均可用于时钟信号或数据信号。 该器件没有任何内置智能或任何驱动能力。 您可以将该器件视为具有一定损耗的导线。

    我将告诉我们的产品定义人员、您对该器件的汽车版本感兴趣。

    谢谢、
    Adam