This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路信号解复用和升压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX506, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/801065/demultiplexing-and-boosting-pwm-signals

主题中讨论的其他器件:MUX506CD40109B

我正在尝试寻找合适的器件来对 FPGA 所产生信号的电压进行多路复用和升压。

该信号将以2.5V 的电压从 FPGA 输出、并且需要以10MHz 的频率运行。 需要尽可能保持最佳频率、同时将电压升高到~8-10V。

由于 FPGA 中没有足够的引脚来驱动所需的信号、因此需要多路信号分离。 至少需要1:4多路信号分离、越有可能越好。  

最初的概念是使用可寻址锁存器、该锁存器可以锁存至输入轨并将其用作两者、然而、我们意识到锁存器的 VIH 大约为6V 以获得10V 输出、并且我们需要将输入电压升高至 锁存器。 除此之外、锁存器速度太慢、因为它是8MHz 最大速率、然后除以8、因为这是多路信号分离、从而使我们获得1MHz 信号。

目标是使用 FPGA 和锁存器创建 PWM 信号、以控制不同的电路。

提前感谢您的帮助。  

编辑:意识到我提到 PWM 的方式是错误的/令人困惑的。这已经被纠正了。

Edit2:固定螺旋式多路复用与多路信号分离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达科他州

    您可以使用 TI.com 上的开关选择工具 搜索4:1、8:1、16:1等器件  几乎所有这些都支持10MHz 信号。  我在下面过滤了4:1、8:1和16:1。  我还过滤了 Vdd 最小值>10V 的电压、以便它支持您的10V 信号。  您认为使用 MUX506是什么?

    接下来、您将需要寻找电平转换器或缓冲器来使您的电压达到10V。  可能像 CD40109B?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 的快速回答。 电平转换器看起来像一个可能可行的候选器。 但是、直接从源极引脚使用电平转换器时存在问题、最好在之后使用。 至于多路复用器、我现在意识到我在编写它时使用了错误的术语。 这是我的故障、我更需要的是一个 DEMUX。 我可以使用您为此列出的同一工具吗? 我需要1:4或1:8 (输入:输出)。 我在这篇文章中肯定会与我自己的发言相矛盾,对此我表示歉意。

    这个问题的另一个组成部分是需要锁存输出、以便我们能够一次激活所有多路信号。 这就是我首先查看锁存器的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达科他州

    开关器件是无源 FET 开关、是双向的、因此您可以在任一方向使用它们。

    谢谢、
    Adam