This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:TS3USB30在 VCC 和 OE#不带电源时是否会损坏

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800959/ts3usb30-will-ts3usb30-damage-when-vcc-and-oe-without-power

器件型号:TS3USB30

大家好、

作为标题。 TS3USB30在 VCC 和 OE#不带电源时损坏?

客户想知道当 Vcc=0V 和 OE#=0V 但 D+D-具有信号时是否存在任何风险。

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该可以、Ioff=2ua (Vcc=0、Vin =Vcc)