This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:将电源引脚与逻辑保护结合使用作为 EN 信号

Guru**** 2391075 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800507/tmux1072-using-supply-pin-in-combination-with-the-logic-protection-as-en-signal

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

我能否将 VDD 引脚用作使能引脚(通过定义的时序进行输出更新)? 用户可以预先选择通道设置逻辑、然后为多路复用器加电/使其导通、这样该特定输出就会导通-比如在定义的时间内。 想象一下、您需要对多路复用 PWM 信号进行时分。  

我们需要知道是否可以确定导通时间和关断时间的特性、以及是否可以将电源引脚用作输出更新触发器、从而可以永久为多路复用器供电、或者我们是否达到寿命限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    为什么要使用电源引脚关闭器件而不是使用控制逻辑引脚?  

    TMUX1072数据表介绍了使用 Vcc 引脚隔离信号路径的关断时间、但未介绍使用 Vcc 引脚的导通时间。  我希望使用电源引脚的导通时间比使用 OE 引脚的导通时间稍长。

    TMUX1574确实具有使用 VDD 引脚指定的器件开通和关断时间。

    谢谢、


    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我只是想知道该器件是否可以像这样使用。 作为一个示例、我想到的是开关积分器或 slop 转换电路。 如果有不同的电容器、则 可以 实现多路复用器增益范围。 不过、时序始终可以由同一信号控制。

    此致

    Lutz