This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:支持4K/120Hz 面板

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/799978/ts3dv642-support-4k-120hz-panel

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

尊敬的团队:

我想知道 TS3DV642是否可以支持4K/120Hz 面板。  

下面是该面板的规格。

①resolution:3840*2160

②refresh 速率:120Hz

③eDP 4通道(8.1Gbps/1通道)

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    为什么不使用 HD3SS214?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    客户先询问这个部分。 但是、如果 HD3SS214能够满足面板规格、我会将其推广给客户。

    谢谢你。
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    HD3SS214支持 DP1.4 8.1G。

    谢谢
    David