This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:禁用时的电源电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/797802/mux509-supply-current-when-disabled

器件型号:MUX509

大家好、

我的客户正在研究用于4节锂离子电池应用(高达16V)的 MUX509、并想知道器件禁用时多路复用器电源电流是多少(启用时的规格为42uA)。 请提供此信息吗?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    我假设您是指当 EN=0V 时的电源电流。 还有哪些测试条件? (Vdd/VSS、VA、VS)?

    为什么这种禁用的电源电流对于您的应用场景很重要?

    谢谢-

    海伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    是、EN = 0V。 VDD 可以介于12V-16V、VSS=0V、地址逻辑电平3.3V 之间、Vs 可以介于0V-16V 之间(每个输入在此范围内具有不同的电压)。 多路复用器用作双路4:1。

    这是一种电池供电的应用、功耗非常关键。 假设电源电流在禁用时要低得多、则多路复用器仅在需要时启用。

    谢谢、
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    我将订购器件并检查 TMUX509上的关断泄漏数据、以了解您的设置条件。 我将在下周结束前再次与您进行讨论。  

    谢谢-

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Helen。 我很期待您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    我使用我们讨论的设置测试了一些 MUX509样本、结果如下:
    当 EN=0V、Vdd =16V、VSS=0V 时、电源电流为40.49uA。
    当 EN=0V、Vdd =12V、VSS=0V 时、电源电流为39.47uA。

    谢谢、
    海伦