This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:TS3DDR3812电流消耗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812, TS3DDR4000, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800094/ts3ddr3812-ts3ddr3812-current-consumption

器件型号:TS3DDR3812
主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000TS3DV642

大家好、

我想知道 TS3DDR3812的电流消耗

我可以发现、VCC = 3.6V、II/O = 0、VIN = VDD 或 GND 时、ICC 平均为300uA。

我的客户将使用  VCC = 3.3V 或5V 的单端 TS3DDR3812

在这种情况下、电流消耗仍然平均为300uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chloe、

    此器件的更新版本是采用 BGA 封装的 TS3DDR4000或采用 QFN 封装的 TS3DV642。

    TS3DDR3812器件的 Vcc 引脚或信号路径引脚 NC、NO 和 COM 上不能有5V 电压。  

    随着 Vcc 上的电压增加、典型的电流消耗将略有增加。  如果您将 IN 引脚置于 Vcc 或接地端、电流消耗也会增加。  电流消耗不受 NO 、NC 或 COM 引脚上的电压影响。

    谢谢、

    Adam