This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 切换 CAN 或 USB

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/798091/switching-for-can-or-usb

主题中讨论的其他器件:TMUX1072TMUX136

大家好、

在我的其中一个设计中、我将有一个 CAN 或 USB 与我的微控制器(CAN 用于典型用途、USB 用于更新)通信。 我想找到一个开关、允许我将 CAN 或 USB 路由到我的微控制器。 我还希望它能够承受+/-35V 范围(至少+/-15V)的故障。

您对如何实现这一目标有什么建议吗?

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    TMUX1072是一款2通道2:1开关,可支持 USB2.0、 5V CAN 和20V OVP。  我知道有一个 TCAN1042器件具有您所需的故障保护功能、但我不确定是否有 USB 收发器。

    您是否有一张图、说明您在做什么?  

    如果您在 CAN 收发器的数字侧放置一个多路复用器、您是否仍然需要多路复用器来提供+/- 35故障保护?  如果是这种情况、TMUX136也是一个选项。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢你。 为了澄清您的反馈、如果 CAN TRx 和 MCU 之间不需要故障保护、TMUX136是一个不错的选择。 我在数据表中找不到任何指定故障或 OV 保护的内容。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    正确、TMUX136没有 OVP、如果不需要 OVP、这将是一个不错的选择。

    谢谢、
    Adam