This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:TS5A23157没有 V+电源

Guru**** 2505205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/798221/ts5a23157-ts5a23157-did-not-have-v-power

器件型号:TS5A23157

你(们)好

我对 TS5A23157有一个问题。

我的系统处于直流关闭模式。 引脚9 (2.5V)上有电压

我没有在 PIN8上提供 VCC

但我测量的是引脚2 (3.1V)/引脚10 (2.5V)/PIN8 (2.4V)上的电压

这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我对 E2E 有很好的回答,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr、

    很高兴您在 e2e 上找到了您问题的答案。  您是否会想到共享有助于您的帖子的链接、以便其他客户可以像您一样找到答案。

    您可能希望器 件具有断电保护功能、即使 Vcc = 0V、也能确保信号路径为高阻态。

    谢谢、

    Adam