This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适合低导通电阻的 SPDT 开关解决方案

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16232, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/798078/suitable-spdt-switch-solution-with-low-rdon

主题中讨论的其他器件:SN74CBT16232TS5MP646

尊敬的团队:

我的客户正在寻找用于400kHz PWM 信号的8位或16位 SPDT 多路复用器。

我找到 了 SN74CBT16232、但它的 Rdon (最大值)为12 Ω。 我的客户希望 Rdon 可以小于5欧姆。  

您能帮助为我的客户提供合适的解决方案吗?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    为什么 PWM 信号需要更低的 Ron?  由于这是一 个低电流数字应用 (~1mA) 、 开关 Ron 两端的压降将很低。  (10mA)*(12 Ω)= 120mV。  120mV 是否会导致 信号降至 接收器的 VIH 最小值以下?

    您可以使用 TI.com 开关搜索工具 来过滤8或16通道2:1、并将 Ron max 最小排序为最大。  TS5MP646将是导通电阻最低的选项。

    谢谢、

    Adam