This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3245A:当器件以5V 电压运行时、端口 A 和端口 B 的电压电平是多少?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3245A, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/797943/sn74cbt3245a-what-is-the-voltage-levels-at-port-a-and-port-b-when-the-device-is-operating-at-5v

器件型号:SN74CBT3245A
Thread 中讨论的其他器件: TXB0108

您好!

我的设计中使用的是 SN74CBT3245A 电平转换器。 我想知道 当器件以5V VCC 运行时、端口 A 和端口 B 的电压电平是多少。

我的设计要求如下:

* 8位端口

使用单个5V VCC 电源进行3V 至5V 电压电平转换。

*它应支持最小2Mbps 的数据速率  

谢谢、此致、

Sathish

手机:9742519202

电子邮件 ID:sathish.patil@altran.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish、

    SN74CBTXXXX 器件是单路 NFET 开关、随着信号路径上的电压接近 Vcc、信号路径的导通状态电阻将变得越来越高。  

    如果您在 Vcc = 5V 的条件下运行器件并在输入端放置5V 电压、则输出将被钳位到 Vcc - Vt VT 约为二极管压降0.5-1.0V。 但是、如果您在输入端放置3V 的信号、则输出端将为3V、因为  当输入不靠近 Vcc 时、信号路径的导通状态电阻较低。  

    您为什么要为电平转换应用选择开关、而不是使用 TXB0108等电平转换器?

    谢谢、

    Adam