This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:有关 SN74CB3Q3125的一些问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/843439/sn74cb3q3125-some-questions-about-sn74cb3q3125

器件型号:SN74CB3Q3125

大家好、

我们对 SN74CB3Q3125PWR 有一些疑问。

输入是否为 MOSFET 结构?

2.输入是否 可以 接受 较高 的负 电压-2V 、 时间更短(20ns)?

  3、Vik 的含义是什么?-1.8V。

谢谢。
1 μ A)SN74CB3Q3125PWR输入是否为MOSFET结构
2)规格书要求输入VI / 0最小值大于-0.5V,如果输入为MOSFET结构/ O输入是否可以超出-0.5V,是否有例如2.0V20ns)这种要求。
3VIK值可以达到-1.8VVIK的含义指的是什么?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您使用 e2e:

    输入是否为 MOSFET 结构?

     SN74CB3Q3125 是一款带有电荷泵的 NMOS 串联开关。 电荷泵 提升导通晶体管的栅极电压、从而提供平缓的低导通状态电阻(Ron)。


    2.输入是否 可以 接受 较高 的负 电压-2V 、 时间更短(20ns)?

     SN74CB3Q3125的建议输入电压范围 为0V-5V。  

    另请注意、在 VI/O < 0时、II/OK 电流最大值为-50mA。 这意味着 从 Vin 到 GND 的钳位二极管将启动并钳制最大-50mA 的负电压


      3、Vik 的含义是什么?-1.8V。

    Vik 是 该器件的下冲电压、当 Vcc=3.6V 时为-1.8V。

     

    谢谢

    Saminah

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saminah、

         如果电流低于50mA、我们是否可以考虑 I/O 可接受 VI/K 至-1.8V 的电压? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果您查看 Abs 最大额定值下的注释、如果观察到输入和输出钳位电流额定值、则可能会超过输入和输出电压额定值、但为了获得更好的性能、建议器件在建议的工作条件下工作。

    谢谢

    Saminah