This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E 原理图审阅和4极耳机检测问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837405/ts3a227e-ts3a227e-schematic-review-and-4-pole-headset-detecting-question

器件型号:TS3A227E

大家好、

 我的客户使用 TS3A227E 进行耳机检测。 我们会回答有关定义标准和 OMTP 耳机的问题:  

我们通常在客户电路板或 EVM 中监控"标准" 4极耳机。 我们是否有任何原因可以检测 OMTP 耳机? 我们必须注意的寄存器或硬件设置?

2.我们无法在某些 NB 中访问 EVM ... 是否需要驱动程序来安装 GUI?

感谢你的善意帮助。

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1:此 e2e 文章提供了一些有关 TI 音频插孔开关如何检测不同类型耳机之间差异的更多信息。

    数据表中寄存器映射表下方的内容可能有助于您设置 OMTP 模式

    2: EVM GUI 可从 TI.com 上的此处获取。  

    您是否 安装了跳线 J2、以将 Vcc 连接到 VDD 并为 TS3A227E 供电?  

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

     我们使用 EVM 测试一些耳机、并获得以下结果:

    1.您认为测试结果是电流吗? 您认为我的测试中存在任何 EVM 设置问题吗?

    2.我 必须通过再次读取所有寄存器或进行任何设置来重置 GUI 上的结果吗?

    3. TS3A227在4角色耳机检测中是否存在限制?  

    感谢您的支持。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否再次上传测试结果-在某种程度上、它在 e2e 线程中未正确显示。

    TS3A227 4角色耳机检测不应出现任何问题-在我查看您的测试结果后、我可以帮助您更好地解决问题。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

     供参考。

    TI 耳机 三星 Asus I6耳机 非 ame
    R2 (Ω) 32.7. 31. 32 42. O/L
    rSLEEVE (Ω) 5.42公里 O/L 2.5K 649k O/L
    G/M (Ω) 5.4K O/L 2.48k 645k 700
    去抖时间= 7 标准 标准 标准 标准 3极
    去抖时间= 3 标准 3极 标准/ OMTP 标准 3极
    去抖时间= 4 标准 3极(MOST) OMTP (MOST) 标准 3极
    iPhone 6. Y 不适用 不适用 Y Y
    联想笔记本电脑 Y Y Y Y Y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否分享以下方面的价值:

    • 从套筒到尖端的 R 值
    • R 值从 ring2到 TIP

    此外、您能否澄清 Y 和 NA 在 iphone6和 Lenovo 中代表的含义?

    此致

    Saminah