This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:替代 SGM6510的解决方案

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/841375/sn74lv4052a-q1-solution-to-replace-sgm6510

器件型号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他器件:LMH6580

大家好、

您能帮您检查我们是否有合适的解决方案来替代 SGM6510吗? 更好的 AEC-Q 版本。

以及74HCT4052DB/74AHCU04PW/74LVC2G14GW。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    我们没有  适用于 SGM6510的引脚对引脚兼容器件(Q1)。 AEC-Q 是可选的吗? 在这种情况下、我可以推荐一些选项。

    让我也与音频团队联系、看看他们是否有合适的解决方案。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    是的、AEC-Q100是可选的。 但需要温度范围来支持 -40 -+85。

    另请推荐替代 74HCT4052DB/74AHCU04PW/74LVC2G14GW 的解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    请看 一下 LMH6580。 LMH6580/LMH6581是 高速、全缓冲、非阻断、模拟交叉点开关、支持 −40°C 至+85°C 的工作温度范围

    对于 74HCT4052DB/74AHCU04PW/74LVC2G14GW 推荐解决方案、查找引脚 TI 兼容器件的最佳方法是使用 TI.com 上的交叉参考工具。

     

    如果您查找适用于74HCT4052的 TI 兼容器件、您将找到 以下 建议:

    您可以相互比较器件以查看您在应用中关注的规格。

    谢谢

    Saminah