This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低侧驱动器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA, TPL7407LA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837971/low-side-driver

主题中讨论的其他器件:ULN2003ATPL7407LATPL7407LA-Q1

您好!

我正在设计电路板并寻找低侧驱动器/输出、以便能够接收信号。 我想吸收一个由12V 电源供电的负载。  

谢谢、

Kash Olia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    TI 的低侧开关产品系列可在 http://www.ti.com/power-management/power-switches/low-side-switches/products.html 上找到

    虽然该器件上的许多器件都符合电压要求、但请注意、流经这些器件的电流量通常是限制因素以及负载的性质(电感、电阻)。 为您的应用选择合适的开关时、请小心谨慎。  

    在我的脑海中、我想说需要考虑两个选项:ULN2003A、这是一个7通道达林顿阵列;TPL7407LA、这是一个7通道 NMOS 阵列。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的回复。  

    TPL7407LA-Q1似乎非常适合、尽管我可能需要针对具有更大电流的负载组合输出。

    我从电路图中了解的内容、我应该能够使用 PWM 信号命令输入引脚(使能)并控制 MOSFET 的漏极、 因此、基本而言、我能够通过更改 PWM 输入信号的占空比来控制连接到输出侧的直流电机的速度。 我的解释对您来说是否正确?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    您对器件工作原理的解释似乎是正确的。 我认为您的限制功能是 TPL7407LA-Q1的 tPLH 和 tPHL。

    此外、我不熟悉直流电机的电流负载、因此在运行该器件时请注意不要超过绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas!