This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:您能用+2.7V/-2.7V 电源模拟该行为了

Guru**** 2384390 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359, TS12A12511, TMUX1109
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/842893/ts5a3359-can-you-simulate-the-behavior-with-supplies-2-7v--2-7v

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件: TS12A12511TMUX1109

E2E、

我尝试使用+2.7V/-2.7V 电源来仿真行为、这种行为似乎无法通过 TINA 仿真模型来确认、因为无论 GND 是连接到0V 还是负电源轨、输入端的负电压都显示在输出端。

您是否会碰巧知道、如果 GND 连接到0V、为什么会有负输出(在负输入下)?

如果 GND 被连接至0V、输出(在一个负输入下)应该为零、对吧?

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     TS5A3359  的工作电压范围为1.65V 至5.5V。在+/-2.7V 双电源下运行 超出 TS5A3359数据表的规格。

    TINA 仿真模型还设计为在建议的工作条件下工作、在超出规格范围的情况下进行测试时不会显示预期的开关行为。

    我们的所有开关都是双向的。  如果输入为负、则输出也应为负。 您将观察到一些削波形式的失真、这是开关中 ESD 保护二极管的副产品。   随着信号路径上的电压变得越来越负、钳位二极管可能开始正向偏置并开始泄漏电流。  

    绝对最大值表指定了应力限制、不应超过该限制、否则可能会导致永久性损坏或可靠性问题。   

    理论上可以将 GND 连接到-2.7V (而不是0V)、但这会改变针对 GND = 0V (推荐)而设计的控制逻辑引脚上的 VIH 和 VIL 电平。  

    请注意、如果未能向 CMOS 器件的输入端提供符合 VIH 或 VIL 建议运行条件的电压、可能会导致:

    • 错误逻辑状态的传播
    • 高 ICC 电流
    • 高输入噪声增益和振荡
    • 电源轨和接地轨浪涌电流和噪声、以及
    • 灾难性的器件和电路故障

    我 建议改用 TMUX1109、TS12A12511、因为它们支持双电源。

    如果您对这些器件有任何疑问、请告诉我。

    谢谢

    Saminah