This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1102:低 Rdson 高带宽开关的 TINA 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/842444/tmux1102-tina-model-for-low-rdson-high-bw-switch

器件型号:TMUX1102

您好,团队,
我们是否有与 TMUX1102类似的任何部件(具有可用的 Tina 模型),我计划将其用于 TI 数据表中有关 VGA 类型应用的参考部分,如下所示。

 

信号应在500kHz 范围内,因此开关带宽~ 500kHz 应良好。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    建议选择带宽为信号频率3倍的开关。 因此、如果您的信号在500kHz 范围内、则应使用至少支持1500kHz 带宽的开关。

     TMUX1102 支持300MHz 的高带宽、因此您有足够的裕度。

     TMUX1119 具有可用的 TINA Spice 模型 (链接)。 您可以使用一个通道来仿真基于 TMUX1102的应用

    您还可以通过  根据数据表值简单地实现串联电阻器和负载电容来为 TMUX1102建模。 这取决于您尝试仿真的内容。

    谢谢

    Saminah