This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:当 VDD 为0V 时、通过内部保护 ESD 二极管的最大持续电流

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/841802/sn74lv4052a-maximum-continuous-current-through-internal-protection-esd-diode-when-vdd-is-0v

器件型号:SN74LV4052A

大家好、

当 VDD 为0V 且输入为3.3V 时、我是否可以知道流经内部保护 ESD 二极管的最大持续电流?   输入钳位电流是否为最大连续电流?

因为我们希望在 VDD 为0V 时通过在 VDD 上使用负载电阻器来保护 SN74LV4052A。 在最终设计中、我们将使用具有断电保护功能的多路复用器。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的联系。

    当 VDD 为0V 且开关输入为3.3V 时、流经 ESD 二极管的最大持续电流在数据表中由 I/O 二极管电流 IIOK 表示。 最大额定值为50mA。 输入钳位电流 IIK 是输入电压低于0V 时从输入引脚拉出的最大电流的额定值

    请记住、这些是绝对最大额定值。 请参阅以下注意事项:

     

    我很高兴听到您将在最终设计中使用具有断电保护功能的多路复用器。 请告诉我们、如果您需要帮助、请选择最佳的替代产品!

    此致、

    Kate