This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD1G125:SN74CBTD1G125DBVR 器件标识。

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837974/sn74cbtd1g125-sn74cbtd1g125dbvr-part-marking

器件型号:SN74CBTD1G125

您好!
如果有人能够解释 SN74CBTD1G125DBVR 项目上的 P25S 标记的含义、我们将非常高兴。
我已经看到 、这只能 是 P25J 或 P25R 标记。
希望 Digi-Key 没有向我销售假冒产品。 我还看到了 P252标记。 似乎最后一个符号是工厂代码、但我仍然找不到 精确的解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我相信这是真正的 TI 材料、而不是假冒产品。  此器件标识上的最后一个符号指定用于晶圆制造厂/组装地点代码。

    如果您有发货标签、我们可以确认

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的 Saminah!
    是的、确保有照片显示带有 P25S 标记的商品、但我们已经使用了带有 P252标记的不可原谅的商品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您分享 货件标签。

    这似乎是真实的 TI 材料。  装运袋上标记的日期代码与我们今年早些时候发送至 Digi-key 的货件匹配:

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Saminah!
    现在、我从我们的工程师那里听说、我们收到了新的 V25J 标记项。 我会询问标签照片。
    但我们仍然对所有 这些代码的含义以及数据表中为什么 仅指示 P25R 和 P25J 有疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    此器件标识上的最后一个符号指定用于晶圆制造厂/组装地点代码

     J 或 R 表示不同的 A/T 站点,S 表示晶圆制造代码。

    V 不是任何有效标记。 您是否可以在收到货件标签后重新检查并将其发送给我们?

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah,谢谢!
    我们已将带有 V25J 的物品退回给供应商。 现在、我们无法获取相关照片。