请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q16811 主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q16211
大家好、
我的客户希望使用 SN74CB3Q16811器件 实现 以下功能。
16811 作为总线 开关、当16811关闭时、主板通电、但 UUT 未通电。 我们是否需要 将 A 侧连接到 UUT、B 侧连接到 CPU? 如果这样连接、 则在16811关闭时 A 侧是否为高阻抗。 如果 解决方案 正常、请告诉我。 谢谢。