This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22366:具有较低 CL 的 THD 性能

Guru**** 2381210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/838360/ts5a22366-thd-performance-with-lower-cl

器件型号:TS5A22366

大家好、

THD 测试电路如下所示。 我是否知道:

1.如果 CL 小于50pF、THD 会更好吗?

2.多路复用器 THD 有哪些限制?

3. 是否有任何其他  具有较高 THD 的双路 SPDT,如110dB? 由于多路复用器用于在不同的 MIC 之间切换、然后连接到放大器、因此如果多路复用器 THD 在信号链中具有最低的 THD、总体 THD 可能会更差。

谢谢、  致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    50pF 的 CL 电容非常小-您可以使用较小的电容、但它不会对输出产生显著影响。

    您能否解释一下您是如何使用开关的、以及您为何对 THD 规格感兴趣?

    查看 TS3A24157。 它是 具有0.005% THD 的2通道单极双投(SPDT)开关。 您可以查找的另一个参数是 RON 平坦度-  

    如果 导通状态电阻在整个信号范围内呈线性、则可以自行实现良好的 THD 性能。

    谢谢

    Saminah