请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22366 大家好、
THD 测试电路如下所示。 我是否知道:
1.如果 CL 小于50pF、THD 会更好吗?
2.多路复用器 THD 有哪些限制?
3. 是否有任何其他 具有较高 THD 的双路 SPDT,如110dB? 由于多路复用器用于在不同的 MIC 之间切换、然后连接到放大器、因此如果多路复用器 THD 在信号链中具有最低的 THD、总体 THD 可能会更差。
谢谢、 致以最诚挚的问候!
Hao