This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:适用于音频应用的 THD

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TS3A4751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837468/tmux1511-thd-for-audio-application

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TS3A4751

大家好、

TMUX1511是否适用于音频信号? 它的 THD 是什么?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您的应用的信号电压是多少?

      TMUX1511 具有3GHz 带宽、因此适用于 您的音频信号。 未指定 TMUX1511 THD、但已表征 Ron 平坦度。  您可以看到、导通状态电阻在整个信号范围内呈线性、从而使其能够实现良好的 THD 性能。

    您能否分享有关 您的应用和 THD 设置的一些详细信息?

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saminah、

    TMUX1511用于在不同的 MIC 之间切换。 您能否解释一下扁平 Ron 提供更好 THD 的原因?  THD 测试电路如下、摘自 TS3A4751数据表。 Ron 变化是否对 THD 产生了巨大影响? 因为负载为600Ω Ω 、而 Ron 变化为 within1Ω Ω。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    THD 高度依赖于 RON 平坦度。

    带输入电压的 Ron 调制可能会引入变化和增益误差、从而导致与信号相关的失真(THD)。

    Ron 平坦度 表示 开关导通电阻在信号范围内的最大偏差。

    RON 越平、它将增加到输入信号的失真就越小。 由于 RON 不能完全平坦、另一种更常见的解决方案是选择一个远高于导通电阻变化的负载电阻值。

    有关更多详细信息、 请参阅 应用期刊链接、其中详细介绍了 THD 与 RON 的差异。

    谢谢

    Saminah