This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6111:TMUX6111微电流通道开关

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837437/tmux6111-tmux6111-micro-current-channel-switching

器件型号:TMUX6111

我将 TMUX6111用作电流通道开关、通常是 PA 级或更低电平的电流信号。 实际测试发现、当测量一个通道时、其他两个通道的测量值也相似。 以下是我的应用电路、现在有以下问题:1. 电流是否太小而无法使用? 2.如果电流没有问题、开关串扰的原因是什么? 如何解决3、哪种更好的应用方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BinWin、您好!

    TMUX611可以支持低输入电流。

    您能否与您看到的串扰分享一些示波器截图?  

    我还注意到输入端有一个很大的电阻器(100G)。 这也会给您的信号带来一些噪声。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测量值是通过运算放大器电路之后的 AD 采集获得的。 例如、测试中的通道值为30V、其他两个通道没有输入信号、仍然显示22V 和8V。 关闭测量通道、其他两个通道仍将显示9V 和5V 的特定值、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BinWin、您好!

    您能否与您看到的串扰分享一些示波器截图?  

    我还注意到输入端有一个很大的电阻器(100G)。 这也会给您的信号带来一些噪声。

    谢谢

    Saminah