This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:是否存在 SPDT、当 VCC=0V 时、它可以在 NC/NO/COM 处施加电压?

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/838271/ts3a24157-is-there-spdt-it-can-apply-voltage-at-nc-no-com-when-vcc-0v

器件型号:TS3A24157

您好!

我们考虑使用 TS3A24157、但当 VCC 关闭时、有可能在 NC、NO 或 COM 引脚上施加电压。

我认为 TS3A24157在这种情况下是不可接受的。 是否有支持此条件的替代器件?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,

    请参阅 有关类似主题的 E2E 帖子的链接。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢

    Saminah