This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:TS5A4624DCKR 传播延迟

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G53, TS5A4624, SN74LVC2G53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837908/ts5a4624-ts5a4624dckr-propagation-delay

器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件:SN74AUC2G53SN74LVC2G53

我 在数据表中找不到传播延迟参数 VNC 或 VNO->VCOM 延迟。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    数据表中没有传播延迟规格。 但是、如果您可以提供有关电压信号摆幅、所使用的信号类型和所运行的协议的详细信息、

    当由理想电压源(零输出阻抗)驱动时、传播延迟是开关典型导通状态电阻和指定负载电容的计算 RC 时间常数。 如果您知道负载条件(RLC)、则可以使用这些条件来确定传播延迟。

    您是如何遇到 TS5A4624开关的-我们确实有一些具有传播延迟规格(SN74LVC2G53、 SN74AUC2G53)的2:1单通道开关、您可以根据您的应用要求考虑这些开关。

    谢谢

    Saminah