This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:TS3A4751RUCR 功耗问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837830/ts3a4751-ts3a4751rucr-power-consumption-issue

器件型号:TS3A4751

我们设计了一个采用“TS3A4751RUC”的电路板,在测试时观察到设备的异常功耗。 器件 VCC 连接至3.3V、 并使用所有使能输入 IN1、IN2、IN3、IN4。 (已附上原理图供您参考)。 根据数据表、器件功耗预计约为0.75uA。 但我们观察到“1.209mA”。 您能告诉我是什么原因导致功耗增加以及数据表编号不匹配的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    感谢您关注 TS3A4751。 您能否在 IN 引脚上共享电压? 它们是否一直驱动到电源轨?

    器件是否在数据表中突出显示的建议运行条件下运行?

    谢谢

    Saminah