This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:如果此器件推荐用于 UART 应用的2:1多路复用器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1, TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837211/ts5a23157-q1-if-this-device-recommended-for-2-1-mux-for-uart-application

器件型号:TS5A23157-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A5223

大家好、

我考虑在原型设计和最终 PCB 设计中使用 TS5A23157-Q1、我计划使用 TS3A5223、您能不能告知这些器件是否推荐用于 UART 应用的2:1多路复用器?

提前感谢  

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    您是否知道您的应用所需的电源电压?

    如果您的 UART 信号电压和带宽处于建议的工作条件范围 内、则可以使用 TS5A23157-Q1。 或 TS3A5223。大多数开关都可以支持 UART 信号、因为它们的速度很低。

    您还可以使用  TI.com 上的开关选择工具 来优化搜索。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的提示回复、 我需要具有3.3V 信号电压和低带宽的2通道(UART 的 RX 和 TX)。

    谢谢。此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    是的、您可以同时使用 TS5A23157-Q1。 或  TS3A5223。但是、如果您比较这两个器件、 TS3A5223 支持更低的带宽并采用更小的封装。

    谢谢

    Saminah