请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A23157-Q1 主题中讨论的其他器件: TS3A5223
大家好、
我考虑在原型设计和最终 PCB 设计中使用 TS5A23157-Q1、我计划使用 TS3A5223、您能不能告知这些器件是否推荐用于 UART 应用的2:1多路复用器?
提前感谢
Shai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我考虑在原型设计和最终 PCB 设计中使用 TS5A23157-Q1、我计划使用 TS3A5223、您能不能告知这些器件是否推荐用于 UART 应用的2:1多路复用器?
提前感谢
Shai
您好、Shai、
您是否知道您的应用所需的电源电压?
如果您的 UART 信号电压和带宽处于建议的工作条件范围 内、则可以使用 TS5A23157-Q1。 或 TS3A5223。大多数开关都可以支持 UART 信号、因为它们的速度很低。
您还可以使用 TI.com 上的开关选择工具 来优化搜索。
谢谢
Saminah