This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:C2引脚 NC

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/837032/ts3a226ae-c2-pin-nc

器件型号:TS3A226AE

您好:

我使用的是 TI TS3A226AE、我有以下问题要咨询、请帮助解决、谢谢。

TS3A226AE 的数据表 C2引脚尖端功能涉及独立识别、通过比较 TIP 和 RUNT2以及 TIP 和 SLEEVE 引脚之间的阻抗来检测和识别该特性。

我的问题:

不使用 C2引脚是否会出现问题?

如果我们不使用 C2 TIP 的检测和识别功能。我们编写自己的检测算法、并通过我们自己的软件进行切换。C2引脚是否挂起、这将影响芯片模拟开关的正常使用?

谢谢,期待您的回复

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您必须连接 TS3A226AE 的 TIP 引脚 、以便它们正确执行检测序列。 我们的所有 TI 音频插孔开关都使用音频插孔的 TIP、Ring2和 Sleeve 引脚进行检测。

    2.但是,如果要手动分配信道,可以使用没有内置自动检测功能的音频开关,然后使用自己的检测算法。 请查看 TS3A26746E 、您可以 在其中通过耳机连接器交换接地和 MIC 连接。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢

    Saminah