This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:断电模式下的隔离

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/835338/ts5a3159a-isolation-in-power-down-mode

器件型号:TS5A3159A
主题中讨论的其他器件: TS5A3159

尊敬的支持团队。

TS5A3159A 在断电模式下具有隔离功能、V += 0。
这是否意味着即使没有电源电压、也可以向输入端施加电压?
绝对最大额定值输入高达 Vs + 0.5V。
但这与 TS5A3159的无 A 版本相同。
关断隔离的特性是相同的。

此致
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    感谢您使用我们的 e2e 论坛。

       TI 支持在建议的工作条件和电气规格下的性能。  您可以看到 、当漏电规格中的 V+=0时、TS5A3159A 支持隔离。  绝对最大 值条件适用于 V+不等于0V 的情况。   

    请在 该链接中查看另一个 e2e 帖子 、该帖子解释 了 TS5A3159和 TS5A3159A 在 断电模式下的行为、V += 0。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saminah-San、

    感谢您的回复和建议。
    我了解了当 V+=0时隔离的含义。

    此致、
    Hiroaki Yuyama