This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1102:请推荐一个可支持 SPI CLK 开关的候选器件。

Guru**** 1815760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/835974/tmux1102-please-suggest-a-candidate-which-can-support-the-switch-for-spi-clk

器件型号:TMUX1102

您好、先生、

我有一位客户要求一个候选器件、该候选器件可以支持 SPI CLK 的切换。 它们有2个主要要求:

支持100Mhz 频率信号

2、S 的源、D 的输出到下一级。当开关被切断(断开)时、请求 D 需要为高阻抗。

由于应用将在 SPI CLK 引脚上使用、因此它们需要 精密开关。

TMUX1102是否适合它们? 如果不是、请告知。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您能否提供有关您计划如何将 TMUX1102开关用于 SPI 的更多详细信息?

    您是否有3线或4线 SPI 接口、 SPI 的工作频率是否为100MHz?

    TMUX1102在5.5V 电源下的额定带宽为300MHz。 您能否为我提供有关电源和输入电压的更多信息?

    如果您有一个原理图或用例图、这将有助于我们为您的应用推荐最佳开关。

    谢谢

    Saminah