This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:它是否支持热插拔以及如何从数据表中了解它

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1170949/sn74cb3q3253-whether-it-supports-hotswap-and-how-to-know-it-from-datasheet

器件型号:SN74CB3Q3253

大家好、

我们的客户想知道该插座是否可以处理热插拔。 我在数据表中注意到、如下所示。

我现在有两个问题:

1.此插座是否可以处理热插拔? 您能否澄清一下它可以处理热插拔的原理?

2.如果客户在其系统中使用此功能,您能否提供一些建议?  

谢谢!

维多利亚·秦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 《带电插入应用中的逻辑器件》重点介绍了 GTLP 、其中定义了三个隔离级别。 借助于 Ioff 和/OE、SN74CB3Q3253支持2级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Victoria、  

    客户是在寻找热插拔(带电插入)还是热插拔? 正如此处提到的 Clemens、借助 Ioff 和/OE 特性、该器件将支持热插入(与应用报告 Clemens 相连接的2级隔离)、但不会对输出进行预充电、因此不符合3级热插拔的要求。

    有关建议、请遵循数据表中的设计和电源要求。

    谢谢、
    Rami