This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:用于 LVDS 2:1开关应用

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1170724/tmux646-for-lvds-2-1-switch-application

器件型号:TMUX646

您好、先生、

我是否知道  TMUX646适用于 LVDS 2:1开关应用?

还是有更好的解决方案?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX646的 I/O 电压范围为0V… 3.6V、6GHz 带宽和十个通道。 如果您需要更少的通道或更低的带宽、则另一个器件可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    正如 Clemens 在这里所说的、TMUX646理论上会工作、因为您的工作电压低于3.6V、但根据您的应用、它可能会有点过大。

    查看我们的一些其他推荐器件的常见问题解答: [常见问题解答] LVDS 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器

    谢谢、
    Rami