This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A3159在5V 和3V 输入下的功耗...

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1170473/ts5a23159-power-consumption-of-ts5a3159-for-5v-and-3v-input

器件型号:TS5A23159

尊敬的 Sirs:

我的客户对 Vcc 使用5V、发现如果输入信号为3V、则功耗将超过5V 信号输入!

我可以帮您提供 IC 内部块数据和(或)解释出现此症状的原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN 引脚上的逻辑输入信号应至少具有与电源相同的电压。

    您看到的是击穿电流;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果您将输入作为逻辑电压、则这些器件的功耗会有所不同。 当逻辑输入不在电源轨电压(VCC 或 GND)时、将会出现额外的"击穿"电流、从而导致功耗增加。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请问 TS5A23159 CMOS 输出还是 TTL 输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有任何输出。 IN 引脚为输入;COM/NO/NC 引脚为模拟传输门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果您参考的是 TS5A23159的数字输入、它们将基于 CMOS。 这些多路复用器是无源器件、不驱动任何输出、它们只是将输入传递到输出。

    谢谢!

    Bryan