This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:用于负摆幅的双电源 Vcc 配置会导致高过流问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/793417/ts12a12511-dual-supply-vcc-configuration-for-negative-swing-makes-high-overcurrent-trouble

器件型号:TS12A12511

您好、Adam、

我的一位客户配置了双电源 Vcc (+/-5V)原理图以获得+/-4V 摆幅输出。   COM 应输出连接到负载、NC 应通过电阻分压器从 Vcc 施加 NO。  中的值来自 0~3.3V 150Hz 摆幅。  最终目标是 在 COM 上获得150Hz +/-4V 摆幅。  但是、该应用会产生意外过流故障。  因此、如果将负电源(-Vcc)替换为 GND、 则可以在 COM 上看到正常的0 ~+4V 150Hz 摆幅。

您是否会查看 并找到此处的问题/错误?    原理图。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    您是否会详细描述意外过流故障的原因?  TS12A12511是否消耗额外电流或负载是否消耗额外电流等  

    额外的电流是否仅在 IN 引脚上的转换期间发生?  如果您具有 IN 引脚 DC 0V 或 IN 引脚 DC 3.3V、会发生什么情况。 问题是否解决?

    您是否对意外行为有任何范围捕获?  

    此帖子是否描述了您的问题?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    感谢您的支持。 请让我按顺序分享您的详细信息、
    /-5Vcc 来自电荷泵。 客户发现电荷泵因过流而关断。
    2、连接了 DCDC 转换器、发现 TS12A12511的电流消耗高于800mA。 目前 COM 上没有连接负载。
    3.删除了 TS12A12511以验证 PCB 上的异常、>可以在+/-5Vcc 上看到无泄漏/高电流。
    4.如果-Vcc 接地、则会发现正常工作为0 ~+4V 150Hz 摆幅。 (输入:0 ~ 3.3V 150Hz 控制)

    将尝试将 IN 控制电平与 Vcc_5V 匹配、并查看是否得到改进。
    此外、将在中找到具有直流电压(非摆幅)的 ICC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    1) 1)除 TS12A12511外、电荷泵还有什么连接?

    2) 2) TS12A12511的800mA 电流消耗向我表明 TS12A12511已损坏、并且 Vcc 对地短路。  当我提到逻辑处于未知状态时电流消耗较高时、ICC 将处于1s 至10s 的 mA 范围、而不是100mA

    3) 3)用新装置更换 TS12A12511是否会导致问题消失。  如果电流消耗为800mA、我怀疑设备损坏。

    4) 4)当-Vcc 接地时、消耗800mA 电流的同一单元是否正确?

    以下是后续良好的步骤:

    5)将尝试将 IN 控制电平与 Vcc_5V 匹配、并查看是否得到改进。
    6) 6)此外、还将在中找到具有直流电压(非摆幅)的 ICC。

    7) 7)在电路板上放置一个新单元、因为我认为器件已损坏、不应消耗800mA 电流

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    您的调试中的最新更新是什么? 您是否有其他要分享的数据点或任何新问题?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     上周向客户提供了 DGK 样片和 DIP 适配器 EVM。 在我收到他的反馈后、您会及时了解最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    您从客户那里听到了什么? 他们已经对 EVM 进行了3周的测试。 他们是否学到了要分享的新知识?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您提醒我这一点。  发现 PCB 散热焊盘出现异常短路是根本原因、并解决了此问题。  再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    很高兴听到您找到问题的根本原因。

    谢谢、

    Adam