This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:使用 TS5A3160切换 RS485总线

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/795118/ts5a3160-using-a-ts5a3160-to-swtich-a-rs485-bus-line

器件型号:TS5A3160

您好!

我正在使用 TS5A3160来切换 RS485总线、但它无法按预期工作。 黄色和粉色图是 RS485总线的 A 线、粉色来自节点1、黄色来自节点2。 开关位于节点1和2之间。

在第一个主器件命令之后、开关更改其位置(蓝色图是 TS5A3160的输入行)。 主器件的第二个命令到达节点2 (黄色)、存在一些信号故障、但它可以识别该命令并应答该命令。

您能帮助我识别问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ee06091、

     

    首先、我想访问示波器捕获中看到的电压电平。  TS5A3160 I/O 引脚只能支持高达电源电压的电压。  在上面的原理图中、电源引脚设置为3.3V、但在信号路径上施加大于5V 的电压。  这违反了数据表中规定的建议运行条件。

     

     

    如果使用5V 电源运行器件并 确保发送到开关的信号 小于电源电压、您的问题是否会减少?  

     

    您需要支持哪些电压?  也许我们需要考虑改用支持这些电压的器件。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ee06091、

    您的测试是否有任何更新? 您是否有任何要共享的新数据或疑问?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ee06091、

    我们一段时间没有收到您的意见、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开该主题或创建新主题。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 使用5V 为其供电、使其按预期工作!