This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:关于热插拔功能

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/794415/ts3dv642-about-hot-plug-feature

器件型号:TS3DV642

尊敬的专家:

我的客户有关于 TS3DV642的几个问题、希望您能提供帮助。

关于传播延迟、数据表列出了25°C 时的端口 A 和端口 B 延迟。 我们是否有其他温度的数据? 端口 A 和端口 B 有差异?

2. TS3DV642是否支持热插拔? 我们希望使用 LVDS 类型。

3.在以下状态下, 如果 TS3DV642与 FPGA 连接, 如果 FPGA 不支持 热插拔, TS3DV642是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:
    您能在此次查询中提供帮助吗?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce

    TS3DV642是无源开关。 HPD 将通过 TS3DV642。 因此、即使没有 HPD、TS3DV642也将继续工作。 但如果 HPD 较低、源极可能无法打开其输出。

    我们只有25°C 时的传播延迟数据、但造成延迟的最大因素是 PCB、而不是 IC 本身。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    HPD 是什么意思?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce

    HPD 与热插拔检测相同。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    客户希望了解以下其他问题。 希望您能回答:
    他们的应用不是 HDMI 或 DisplayPort、只需要 LVDS 类型的信号开关。 如果该器件只是一个无源开关、则使用断电模式可以满足热插拔要求?
    2.他们想将 SDA、SCL 和 HPD、CEC 连接到 LVDS (10K 至20MHz)信号、它能工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce

    我没有完全回答他们的第一个问题、他们是否对系统要求有更详细的了解?

    该器件是一款多功能双向导通 FET、只要信号摆幅电压(0-5.5V)和带宽(<7.5GHz)处于建议的工作条件下、就可以传递任何信号。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    第一个问题是端口 A、B 或通用端口是否可以热插拔仅通过 TS3DV642使用其他端口?
    如果不是、我可以在 EN 为低电平时执行它吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 EN 为低电平时、TS3DV642被禁用、您不能使用 HPD。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce

    是否可以关闭此主题?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    David、

     “HPD”是 热插拔保护或  热插拔检测?

    我的问题是、TS3DV642是否具有热插拔保护功能?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HPD 意味着热插拔检测。 TS3DV642是无源开关、HPD 意味着建议的连接是将信号连接到 DP 或 HDMI 连接器的 HPD。

    谢谢
    David