This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速双电源多路复用器

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/792699/high-speed-dual-supply-mux

主题中讨论的其他器件:TMUX6119TMUX1109

您好!


我们正在寻找具有双电源的高速多路复用器。 它应该能够以小于300ns 的上升/下降时间将输出切换到1nF 的负载。

请推荐合适的 TI 器件。

此致

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、我们没有任何高速电源多路复用器器件。 我们的大多数器件都具有受控的压摆率、有助于管理浪涌电流并防止对下游负载造成压力。 您是否在寻找电源多路复用器或信号多路复用器器件? 您的工作条件是什么?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们仅在寻找低电流(~10mA)信号多路复用器。 我们需要在两个负输入电压之间切换、因此需要一个双电源多路复用器。 最大输出负载可能高达1nF。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaurav、

    您认为使用 TMUX6119器件有什么好处? 该器件是双电源、导通状态电容小于10pF、因此您的上升时间将基于1nF 负载。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这具有120欧姆的导通电阻、我认为该电阻非常高、可在输出端实现所需的上升和下降。 请评论!

    否则、如果您可以提供 SPICE 文件、我们可以在 TINA 中进行仿真并进行检查。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、

    您所需的导通状态电阻是多少?  TMUX1109器件 具有较低的导通状态电阻。  

    遗憾的是、我们没有适用于 TMUX6119器件的 SPICE 模型。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaurav、

    您还有其他问题吗?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓜拉夫

    我们尚未收到您的消息、因此我假设您拥有所需的信息、我将关闭该主题。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开该主题、或者您可以创建一个新主题。

    谢谢、
    Adam