This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245ARGYR ESD 数据

Guru**** 2503455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/796184/sn74cbtlv3245a-sn74cbtlv3245argyr-esd-data

器件型号:SN74CBTLV3245A
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3245

我是否可以知道 CDM 模式下的 ESD 数据?

我们在数据表中没有它。

您可以帮助解决此请求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我已向我们的质量工程团队提出请求、以帮助提供这些数据。 由于这是一个非常旧的器件、因此可能需要几周时间才能找到此信息的正确位置。

    如果我们找不到该数据、您是否能够改用 SN74CB3Q3245等器件?  您连接到开关的是什么、或者您通过了什么信号。  

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、

    ESD CDM 不适用于 SN74CBTLV3245A 器件、因此如果您的系统需要此规格、我建议您使用 SN74CB3Q3245。

    谢谢、
    Adam