This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:该芯片是否可用于 I2C 信号多路信号分离器?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1209, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/797102/ts3a27518e-whether-the-chip-can-be-used-for-i2c-signal-demux

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1209TMUX1574

TS3A27518E 芯片是否可用于 I2C 信号多路信号分离器?

该引脚使用 i2c 和 genral IO 多路复用器、我想对 IO 引脚进行多路信号分离。

我是否可以使用 TS3A27518E 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    I2C 协议要求不是很高、< 5V 和< 400kHz。  TI 的最低带宽开关为15MHz、因此只要电压在开关的建议范围内、支持400kHz 就不会出现问题。

    TS3A27518E 是一款3V 器件、因此您需要确保 I2C 信号处于3V 器件的建议运行条件内。

    您选择的器件是6通道2:1器件。  您是否需要将3个不同的 I2C 对切换到两个不同的位置?  

    或者、您是否正在寻找一个可以切换到4:1 TMUX1209等多个不同位置的器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢。

    JTAG 和 i2c 信号在我们的芯片中复用相同的引脚。

    因此、我需要将 JTAG 和 i2c 信号多路信号解复用到不同的器件、我想使用  TS3A27518E 来切换信号。

     TS3A27518E 似乎可以支持1.8V 器件? 不是3V 器件?

     

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    TMUX1574将是您的应用在 JTAG 和 I2C 之间切换的理想选择。  您可以在 I2C 从器件上添加上拉电阻器、并使未使用的引脚保持悬空。

    谢谢、

    Adam