This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357-Q1:TS5A3357-Q1中的 COM 输出不是预期的

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/793560/ts5a3357-q1-com-output-not-as-expected-in-the-ts5a3357-q1

器件型号:TS5A3357-Q1

您好!

我尝试测试 TS5A3357-Q1、但遇到了一些问题。 基本上、我要做的是:

如果我设置 IN1 =1并且 IN2 = 0、那么我会在 COM 引脚上获得预期的3.3V 电压。 但是、如果我设置 IN1 = 1且 IN2 = 1、我在 COM 引脚中得到2V、而不是0V。 此外、如果我设置 IN2=0并且 IN1=1、我在 COM 引脚上获得2.5V、而不是0V。

我出了什么问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edson、

    您正在正确遵循真值表、3.3V 处于建议的工作条件范围内。

    连接到 No1/2/3的是什么? 您如何知道这些电压? 这些电压是否可能不是您期望的值、并且会传播到 COM 引脚?

    IN 引脚上的电压是多少? 它们是否可能不在0V 或 Vcc 电压下、而 Vcc 正在部分开启和关闭开关?

    您是否已移除器件并检查电压?

    替换它是否解决了问题?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edson、

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设您已经解决了您的问题。 我将关闭此主题、但如果您有其他问题、您可以在此处回复重新打开。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很抱歉我迟到了。 我用一个新的零件替换它来解决它。

    此致