This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:有关 IN1 IN2控制的问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/796883/ts5a22362-questions-on-in1-in2-control

器件型号:TS5A22362

我有一个问题,关于 IN1和 IN2,通常情况下,开关到 NC 是闭合的,而 NO 是开路的。
我有一个问题,如果 IN1输入为高电平,则切换到 NC1,如果 IN1输入为低电平,切换到 NO1? 工作逻辑是这样吗?

IN2相同、IN2输入高电平、开关至 NC2、IN2输入低电平、开关至 N02?

或者只有当 IN1更改状态时,交换机才会更改为另一个通道(NC1至 NO1,或 NO1至 NC1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 DS 的表中发现、我的问题已清除。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是真值表、其他成员可以看到它。