This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:S 参数端口映射

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/796294/tmux136-s-parameter-port-mapping

器件型号:TMUX136

您好!  

我下载了 TMUX136的 S 参数文件 ( http://www.ti.com/lit/zip/scdm209 ),并已将其集成到一些仿真中,以便将来进行设计。 我对该模型的端口如何映射到器件的实际引脚有疑问。 我可以忽略一些文档、但我找不到有关此映射的任何信息。  

S 参数文件是单个4端口模型。 因此、我相信每个端口都是器件上以下引脚之一(即 A1 =端口1、B1 =端口2、A2 =端口3、B2 =端口4)。 我只想确认一下、情况就是这样。  


我的另一个问题是:COM1和 A1或者 B1、以及 COM2和 A2或者 B2之间的信号行为是否有 S 参数文件? 是此开关的用途(即将信号从 COM 传递到输出、而不是严格地将信号从 A 传递到 B)  

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记问的另一个问题-为什么该组件的 S 参数文件与数据表中显示的特性不一致?

    数据表中的 S21在6.6139GHz 时的测量值为-3.317dB (第6.8节、图2)。 在 S 参数文件中、S21在6.31GHz 时为-5.4dB、该模型在4.08GHz 时达到-3.5dB (与直流附近的 S21衰减(-0.5dB)相比、变化-3dB)。

    再次感谢、感谢您对该部分的任何见解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    TMUX136预期的信号路径是 COM、用于连接 A 或 B。如果 SEL 引脚为逻辑低电平、器件将 COM 连接到 A;如果 SEL 引脚为逻辑高电平、则将 COM 连接到 B。

    s 参数模型用于从 COM 到 A 或 COM 到 B 的路径。例如、端口1将是 COM、端口2将是 A 或 B

    数据表中的带宽图显示了使用仔细测试技术测量器件的情况、以确保测量结果仅来自 TMUX136器件、而不是任何电路板、迹线或连接器寄生。

    s 参数模型是通过在 PCB 上进行测量而创建的、差异在于连接器、电路板走线等中阻抗不连续性所带来的额外衰减

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的快速回复、这解决了我的问题。