This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:存在约束时的推荐模式

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/794783/ts5mp646-recommended-pattern-when-there-is-a-constraint

器件型号:TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP645

大家好、

如果您查看数据表的布局示例、

内部引脚的引脚之间有一种模式、

但在该图形时是否有建议的布局

不能在引脚之间传递?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    TS5MP645器件没有任何特殊的布局模式。  建议使用高速布局最佳实践、以确保 PCB 不会成为信号链性能的限制因素。  为了实现最佳阻抗控制、您需要尽快以差分方式对信号进行布线、确保布线长度相同、避免直角、尽量不要使用过孔等

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam-San

    非常感谢您的建议。

    还有一个问题、  

    由于有目标 IC 的评估板文档、

    检查了内容、评估板不是差分对、

    该模式是作为单个图形绘制到 TP 的、但它的设计目的是什么?

    《TMUX136 EVM 用户指南》

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    您为 TS5MP646参考的评估模块用于快速评估直流功能。  仅针对高速信号性能进行直流测试时、不需要差分路由。

    谢谢、

    Adam